This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27410-G1的 SoC 值错误

Guru**** 2593900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245427/soc-value-error-for-bq27410-g1

主题中讨论的其他器件:BQ27410-G1、BQ27220

黑尔语。

BQ27410-G1与下面所示的结构搭配使用。

它在空闲状态下正常输出 SOC 值(0.8A)。

有效(1.3A)通常输出 SOC 值、但会突然大幅降低。

再次重新启动后、返回原始值出现问题。

1分钟:100%

2分钟:98%

3分钟:96%

4分钟:94%

5分钟:92%

6min:60%

offàon (μ s):90%

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ27410-G1安装在系统板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 seungpum kang

    Impedance Track 算法适用于电池放松至稳定电压并具有少量休息时间的应用。 当空闲电流过高时、算法可能没有机会执行校正。 像 bq27220这样的 CEDV 监测计可能是更好的选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希里什·赫洛尔

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希里什·赫洛尔

    不知道 bq27220是否提供了 Linux 驱动程序。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,seungpum,

    是的、bq27220驱动程序是 Linux 内核的一部分。 搜索 bq27xxx