This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942

Guru**** 2536780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76942, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244886/bq76942-bq76942

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400

您好!

我希望使用 STM32 Nucleo F103RB 板将 BQ Studio 与我的定制设计接口。 我刷写了示例代码、但仍然不起作用。 对它有什么变通办法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyank:

    我有几个问题:

    1.您的 BQStudio 设置是否使用 I2C 协议? BQStudio 支持多种协议、包括 HDQ、I2C、SPI 和 SMBus

    2.您是否能够确认代码已成功刷写到器件中?

    3.是否正在尝试在 BQStudio 和 BQ76942之间使用 MCU?

    4.能否分享电路原理图? 至少与通信相关的部分

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    使用 I2C 协议。

    2.我确定代码已成功刷写。

    3.是的,我的定制设计不需要微控制器。 它只需要用作 BQStudio 和 IC 之间的接口。 由于器件的工业化、由于 EVM 的热插拔限制、我无法使用它。 因此正在探索这种可能性。

    4.我能够使用 EVM 进行通信。 很遗憾、我无法分享原理图、因为原理图受组织 IP 的保护。

    您能否确认是否可能以这种方式进行交互... 如果是的话,我可以调试...

    谢谢。此

    致、 普里扬克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyank:

    是的、应该可以这样做。 要将代码刷写到 MCU、只需确保其与 EVM 中使用的 MCU 相同、因为已将 I/O 指定给该 MCU 的引脚。 还要确保刷写到 MCU 的固件是 TI 网站上提供的 EV2400的最新版本。

    您还可以尝试使用 EVM 板上的微控制器、并将 I2C SDA 和 SCL 线跳转到定制板上的 SDA 和 SCL 引脚、以查看这是否允许您成功使用 BQStudio。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    使用 EVM 微控制器、我能够轻松地进行 OTP 编程以及参数读取等操作。 但我在使用我自己的 STM32 Nucleo 开发板时遇到的难题是、这是同一个定制器件。  

    您还能帮助我深入了解如何对该产品大规模进行 OTP 吗? 如 TI 开发或开发了编程 JIG;/同类工具、更可靠、以用于生产车间

    此致

    普里扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyank:

    您是否在个人微控制器上安装了最新版本的 EV2400? 这需要刷写到 MCU 中、以便 BQStudio 可以与非 EVM 设置一同使用。

    我们目前没有为大规模 OTP 编程提供任何图形或设计。 这必须由用户根据具体情况根据您的生产车间进行。

    此致!

    A·内德尔费尔德