This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:USB 电力输送和数据 IC 替代产品

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245825/tps25750evm-usb-power-delivery-and-data-ic-alternative

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988DK

您好- TI 是否有部件可以执行与此 USB PD IC 相同的功能?   此评估板上的 IC 是否能够执行随附数据表中的相同功能?

谢谢!

Chrise2e.ti.com/.../LDR6023S_5F00_Legendary_5F00_IC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们的 TPS65988DK PD 控制器实际上用于 USB4和 TBT4集线器应用。 此器件也可在英特尔的一些对接参考设计中找到、我们建议您在实施此 PD 控制器时遵循这些设计。

    谢谢。

    Matt Schafer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt -感谢您的快速回复。  您提到了英特尔的坞站参考设计、您能否向我发送此类设计的链接以便我进行研究?  另外、是可以通过电话与现场应用工程师交谈以寻求其他问题、还是在线论坛是获取技术支持的最佳方式?  谢谢、 Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很遗憾、访问这些设计时、您需要创建一个帐户并与英特尔签订 NDA、因此我无法在这里为您提供链接。 此外、在线论坛是持续及时地获得问题解答的最有效方式。 我能问您正在开发什么产品吗?

    谢谢。

    Matt Schafer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好。您能否提供 Intel 链接、让我在他们的网站上注册并获得保密协议?   我想获取他们的参考设计的访问权限、但我不确定要使用的具体英特尔网站。     我们正在开发的产品是用于将通信无线电连接到手机的 USB 接口电缆。  谢谢、 Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在以下网址试用他们的开发人员门户: https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/programs/overview.html#gs.2bnf5j

    但最好联系英特尔的相关人员了解这些信息。 对不起,我没有更好的帮助。

    谢谢。

    Matt Schafer