This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:空载时的电流消耗

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239583/lmq66430-q1-current-consumption-at-no-load

器件型号:LMQ66430-Q1

您好!

负载电流大约为15uA 时的效率是多少?  

我们希望 能实现大于80%的效率?

为了实现静态、必须实现多模式引脚?

此致、

苏德哈沙纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的输入电压、输出电压和开关频率是多少?

    您是否正在使用固定输出电压或 ADJ 器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入:9V 至42V DC

    输出:5V

    EN 引脚不应禁用、这意味着必须始终保持5V 电压、并且 Iq 必须小于15uA

    频率:适合实现上述要求的任何频率

    其固定输出电压器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将尝试在1周内获取此数据。

    MODE 引脚将接地、以实现最佳的低电流效率。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sudharstana:  

    很遗憾、我们的器件库存不足、需要订购新器件、因此出现了延迟。 我们希望能在本周收到该部分、我们将在该部分发布后立即向您通报最新信息。  

    此致!  
    丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharstana:  

    我们收到了该器件的具有可变输出的评估模块。 此评估模块在输出端包含一个电阻分压器、该分压器会降低额定效率。

    我们已经订购了另一个 具有固定输出的评估模块、因此该测试用例的效率要高得多。  

    尽管如此、我们继续根据您在本文中指定的值绘制电流/电压数据、我们随意将其与空载电流数据进行比较。  

    我们希望这能为您带来好处、并且我们将在具有固定输出的新电路板到达后记录并绘制效率数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sudharstana:

    我们收到具有固定输出的新电路板、并根据您指定的值进行 IQ 测量。 请找到相应的电流/电压图。

    此致!  
    丹尼尔