This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:OCD 和 OCC 的阈值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245991/bq77915-threshold-of-ocd-and-occ

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好!

我们要在以下应用中使用 BQ77915。

放电电流= 10A 最大值

充电电流= 1A 最大值

我们需要设置 OCD = 15A、OCC = 3A。 我们选择了 BQ7791500。

OCD1阈值= 60mV。 OCD=15A 时、Rsense = 4m Ω(60mV/15A)。

不过、Rsense = 4m Ω 时、OCC 电流阈值= 15A (60mV/4m Ω)。 15A 的 OCC 远高于典型的1A 充电电流。 这对于充电中的过流保护没有意义。

TI 是否有其他具有较低 OCC 阈值的 BQ77915版本? 或者、TI 是否会提供具有不同 OCD、SCD 和 OCC 阈值的定制 BQ77915?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    该数据表将提供我们已发布的所有器件目录、如果 BQ77915的任何型号都不可行、我们建议使用监控器、因为 BQ77915是我们唯一的多节电池初级保护 IC 之一。  

    虽然我们会尝试定期添加更多变体、但这是一项巨大的努力、需要大量的业务理由才能沿着这条道路前进。  

    因此、我们建议使用 BQ76942监控器、该监控器具有高度可配置性、可为基于 BQ77915的多种保护功能提供精确的阈值。 除了各种功耗模式和通信协议(I2C、SPI 和 HDQ)之外、BQ76942还具有电池自主平衡和故障恢复功能  

    如果您能提供有关电池配置和 FET 拓扑(高侧或低侧)的更多详细信息、我们推荐一个更具体的器件。 然而、鉴于 Bissell 适用于无线和便携式真空空间、BQ769x2器件系列可能非常合适。  

    此致!  

    -Luis Torres