This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:通过 BQ 器件拉出和灌入电力

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25750, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246195/tps25750-sourcing-and-sinking-power-from-a-bq-device

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS54531

你好。  

我正在设计由 USP-C PD 充电的电池供电设备。 附加功能是将 OTG 器件连接到我的电路板、并提供5V 电压来为 OTG 供电。


在 TPS25750EVM 指南中、介绍了在不使用额外降压转换器的情况下从 BQ 充电器拉出和灌入电源的选项、但在自定义工具中、该选项不可见。

问题1:是否还有其他选项可以通过  TPS25750应用自定义工具 ?  

问题2:如果没有、为什么从自定义工具中删除此选项? 通过 BQ 充电器从电池获取5V 电压是否存在问题?

此致
罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    q1:是否还有其他选项可以通过  TPS25750应用自定义工具 ?  [/报价]

    是的。

    Unknown 说:
    Q2:如果没有,为什么从自定义工具中删除了此选项? 通过 BQ 充电器从电池获取5伏电压是否存在问题?

    在 VBUS 上保持5V 的现成电压可能会出现问题、但会确认。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduey1/tiduey1.pdf#page=7

    "对于供电功能、此设计使用 PP5V 电源路径来提供5V 电源、并使用 PPHV 电源路径来提供更高的电压。 因此、为了在 VBUS 上保持恒定的5V 系统电源来为 PD 控制器供电并实现 VCONN 支持、需要一个降压转换器。 在本设计中、TPS54531提供了一种很好的解决方案、它具有集成的 FET 和宽输入电压范围。 由于该转换器将连接到电池充电器的系统电源轨、因此它可以处理3.5V 至28V 范围内的任何输入电压、并提供支持高达5A 电流的5V 输出。对于纯受电应用、 因此不需要此器件、可以省略5V 电源轨。"

    此致、
    克里斯

    [/quote]