This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435:MAX6369 VS TPS3435比较表

Guru**** 1160990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430, TPS3435, TPS3430-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244556/tps3435-max6369-vs-tps3435-comparison-table

器件型号:TPS3435
主题中讨论的其他器件:TPS3430、、 TPS3430-Q1

你(们)好!

我正在尝试将重置 IC MAX6369 (Maxim)替换为我们的器件 TPS3430

您能否制作比较表、以便我能够向客户重点介绍我们的主要特性?  

谢谢!

下面是 Maxim 数据表 MAX6369/MAX6371/MAX6372/MAX6373/MAX6374 -引脚可选看门狗计时器(analogue.com)

TPS3435 ti.com/lit/ds/symlink/tps3435.pdf?ts = 1688456910840&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS3435%253FkeyMatch%253DTPS3435%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lily  

    奥斯卡会在假期后回来给你。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lily、您好!  

    我将从比较表开始、并在明天7月6日之前提供更新。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lily、您好!  

    我会在这一天结束时把它告诉你。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lily、您好!

    请查看所附 MAX6369和 TPS3430-Q1的比较结果、如果需要更多信息、请告知我。

    此致、

    奥斯卡·安布里兹

    e2e.ti.com/.../MAX6369-vs-TPS3430_2D00_Q1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹