This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714EVM-551:使用 TI 评估模块进行恒定功率控制操作。

Guru**** 2384060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27714EVM-551, PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242456/ucc27714evm-551-using-ti-evaluation-module-for-constant-power-control-operation

器件型号:UCC27714EVM-551
主题中讨论的其他器件:UCC28950、、 PMP8740

我想将 UCC27714EVM-551 TI 评估模块用作恒定功率控制相移全桥(PSFB)、使用随附的 UCC28950控制器卡。

我想就如何按照以下要求使用此评估模块获取建议:

  • 输出电压= 20-30V
  • 案例1) Pout = 300W (恒定并使用提供的 UCC28950控制器卡进行控制)
  • 案例2) Pout = 100W (恒定并使用 提供的 UCC28950控制器卡进行控制)
  • 此输出将馈送到另一个为脉冲负载供电的转换器。

我的目标是使用此评估模块在平均电流模式控制下工作、以在输出电压随负载变化而变化20-30V 时随时处理恒定功率。

您能建议我 应该如何 使用/修改此操作的控制器吗?

谢谢。

高雷日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为、我会使用平均电流模式控制。  为防止变压器饱和、您需要在变压器前面放置一个隔直电容器。

    一种更好的方法是进行恒定电流/恒定电压设计、以控制输出电流和输出电压。 以下链接将为您提供采用此方法的2kW 电池充电器参考设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP8740

    以下链接将介绍如何设计用于恒流/恒压的降压型稳压器。  同样的技术应该适用于相移全桥、并且与 PMP8740使用的方法类似。

    https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf?ts = 1687897186577&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike、

    我想对其实施平均电流模式控制。 是否可以使用此评估板实施? 我是否可以在外部添加直流阻断电容器?

    此致、

    高雷日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您只需要添加与桥接变压器串联的隔直电容器。

    控制卡设置为峰值电流模式、而不是平均模式控制。  您可以将该卡用于电压模式控制。  但是、您正确地说、它并未针对平均电流模式控制进行设置。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    控制器卡 UCC28950_CONTROLLER 的数据表中说明了它可以用于峰值或平均电流模式控制。 我认为它是在添加了隔直电容器后的样子。 我可以更改控制器卡、以便将其用于平均电流模式控制。 您能否确认一下?
    如果可能、您能否也与我们分享一下将该器件用作平均电流模式控制器所需进行的更改?

    谢谢。此致、
    高雷日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 EVM 不是针对平均电流模式控制而设计的。  但是、您可以修改 EVM 以实现平均电流模式控制。

    恒定电流/恒定电压模式控制实际上是平均电流模式控制的一种形式。  输出由和额外的反馈路径控制。  在恒定的输出电压下、控制输出功率也将更加容易。  Pout = Iout*Vout。

    为了实现恒定电流/恒定电压设计、可基于 PMP8740和 snva829完成。

    https://www.ti.com/tool/PMP8740

    https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf?ts = 1687897186577&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我将尝试使用 CC/CV 控制进行修改或输出功率控制。 如果需要任何其他帮助、我们会联系您。

    谢谢。

    高雷日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想得到您的建议、在评估板 PCB 上没有找到任何可用的位置、所以我应该在电路板中哪里放置隔直电容器?
    另外、我之所以要使用平均电流模式控制而不是 CC/CV 控制、是因为我有一个脉冲负载、并且我希望 PSFB 仅处理平均功耗。 如果我使用 CC/CV、它将处理峰值功率。

    此致、
    高雷日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论如下。

    我想得到您的建议、在评估板 PCB 上没有找到任何可用的位置、所以我应该在电路板中哪里放置隔直电容器?

    >对这种直流阻断电容的需求正是许多设计人员选择进行峰值电流模式设计的原因。

    >您尝试修改电路板并将其导入。  不过、这会给布局增加杂散电感和电容。  最好是布置一个新电路板、为隔直电容器留出空间。


    另外、我之所以要使用平均电流模式控制而不是 CC/CV 控制、是因为我有一个脉冲负载、并且我希望 PSFB 仅处理平均功耗。 如果我使用 CC/CV、它将处理峰值功率。

    >如果您使用 CC/CV ,您将使用放大器控制直流输出电流。  您  也可以使用这项技术控制初级侧的峰值电流。  

      

    此致、