This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:TPS23730的电感榴弹炮

Guru**** 2533740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245221/tps23730-the-inductive-howling-for-the-tps23730

器件型号:TPS23730

您好!

我们将 TPS23730用于 POE PD、其输出为12V/5A;

现在、大约有50%的电路板 在通电时存在啸声问题、 我们测试轻负载模式下的输出功率为7W (正常为3W);

我们认为它是  电感的谐振;

因此、请查看 原理图并建议如何测量波形、以确定哪一个器件是主要问题、谢谢。

e2e.ti.com/.../LH_2D00_AIBOX-PWR-V102.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    您可以测量器件的电流波形、以了解哪些波形可能引起问题。

    由于存在噪声问题、您可以考虑测试不同的开关频率以找到电感器不发生噪声的频率。
    可能存在一个特定的频率范围、在此范围内会出现问题。
    此外、您还可以尝试不同的电感器和陶瓷导体、以查看是否有任何这些组件是问题所在。

    此致!

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意哪种 陶瓷导体是 可能的,因为有很多器件,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您是否能够通过声音找到啸叫噪音的具体来源进行确认?
    电感器、输入电容器或输出电容器的声音是否更大?

      如果可能、您是否能够将输出电容器(C1、C2、C3)替换为电解电容器、并查看是否 仍会发出声音?

    谢谢。
    莎拉