This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:电源序列发生器建议

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244911/ucd9081-power-sequencer-recommendation

器件型号:UCD9081
主题中讨论的其他器件: UCD9090A

您好!

我的客户正在寻找一个符合以下条件的电源序列发生器。

 -至少6个定序输出和高启动控制可能

 -如下图所示的电源序列控制是可能的

     

 -无需事先进行外部编程或实时 MCU 控制,上述定序控制便可实现。

请推荐合适的电源序列发生器产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我推荐 UCD9081或 UCD9090A。 如果客户想要更好的 ADC 和计时精度、那么 UCD9090A 便是其中之一。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe

    我对用于我们的开发产品的 UCD9081感兴趣。
    我想知道 UCD9081的默认设置、无需事先进行外部编程或进行实时 MCU 控制。
    请检查 EN1~8信号的默认操作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请参阅 UCD9081 EVM 指南以了解默认设置。 https://www.ti.com/lit/pdf/slvu249

    每个客户都必须调整设置、以适应自己的设计需求。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我已在文档中确认这一点(请参阅 slva275c.pdf)。
    感谢您的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    很高兴知道这一点。  

    此致

    颐和