This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:BQ27427EVM:bqStudio 不自动检测器件

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245974/bq27427-bq27427evm-bqstudio-does-not-auto-detect-the-device

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

大家好、FAE

我购买了 EV2400和 BQ27427EVM。 我下载了软件 BatteryManagementStudio-1.3.121_Build1-windows-installer.exe 并将其安装在我的 PC 中。

当我运行软件时、bqStudio 不会自动检测器件。 然后 弹出消息显示:"检测到的器件与此应用不兼容"。  

如何解决此问题?  

非常感谢。

奎斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Quest、

    确保您使用 EV2400上的 I2C 端口。 此外、确保在 PACK+和 PACK-端子中正确连接电池、您可以使用 TP5和 TP9测试电压。

    此致、
    尼克·理查兹