Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064
大卫-桑
很抱歉保留了很长一段时间。
我尝试通过差分探头再次检查摆幅水平,使用几台笔记本电脑和台式机。
当我再次测量它时、
TUSB1064之后的摆幅电平增加。
我不确定会发生什么情况。
您有什么意见吗?为什么在通过 TUSB1064后增加摆幅电平,尽管从上次检查结果中更改了该值?
我想知道会发生什么情况以及结果是否有效。
此致、
Y. 中西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Y. 中西三
您必须确保 AUXP/N 和 SBU1/2共模电压在如下所示的 TUSB1064技术规格范围内、否则 AUX 数据将不会通过 TUSB1064 AUX/SBU 开关。

要测量波形、您需要使用高阻抗单端或差分探头、以便尽可能减少探头对测量结果的影响。
您是否有可以共享的链接培训日志文件? 您说链路训练有时失败、您是如何确定它与 AUX 信号振幅有关的? 如果我查看测量结果本身、就会发现它高于 主链路接收的 AUX 峰峰值电压的 DP 规格
在 TP3最低270mV 时灌电流。
谢谢
大卫