This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:我们是否可以将此 IC 用作电量监测计

Guru**** 2924870 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245570/bq25792-can-we-use-this-ic-as-fuel-gauge

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: TPS25750BQ25790

我将 tps25750drjkr 与 bq25792一起使用、而我们的微处理器为 i.mx8m mini。
如何配置 tps25750的输出电压和电流。 您能否演示相同的驱动程序代码。
我们是否可以将 BQ25792 IC 用作电量监测计/电池监控?  
如果是、您可以为 BQ25792提供驱动程序代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    BQ25792具有 ADC、用于对电池电压和电流进行瞬时测量。  它没有存储器、因此无法提供电量监测计的完整功能、例如电池容量、老化等。  BQ25792的 Linux 驱动程序代码位于以下链接中:

    https://git.ti.com/gitweb?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git;a=commit;h=75997c21e9dfc0d54b7f774bfb37e6af796ff293

    我会将这个职位转给 TPS25720团队。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhineet,

    您可以使用来自 EC 的 I2C 写入来修改 TPS25750 TX src Cap 寄存器。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为 TPS25750提供驱动程序代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供的链接适用于 BQ25790、我们使用的是 BQ25792。
    这两者的驱动程序代码是否相同? 或者我们是否需要进行一些修改,如寄存器设置、I2C 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhineet,

    TI 未提供任何适用于 TPS 器件的驱动程序代码。 如果需要、您可以使用第三方开发人员。

    将帖子移至 BQ25792团队。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    790和792的驱动程序代码相同。

    此致、

    杰夫