This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103A:充电问题

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24103A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246091/bq24103a-charging-issue

器件型号:BQ24103A

大家好、

VCC 和 IN 的输入电源为5V。为两节串联的锂电池(8.4V)充电、当插入电池时、充电状态指示灯不亮。 如果没有电池、充电指示灯将亮起。

将输入电源更改为12V 时、充电指示灯将在电池插入时亮起、如果没有电池、充电指示灯将不会亮起。 充电功能正常。  

(R6和 C8未焊接)

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    BQ24103A 是仅降压充电器、因此 VIN/ VCC 必须高于电池电压、充电器才能为电池充电。

    此致、

    杰夫