请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24103A 大家好、
VCC 和 IN 的输入电源为5V。为两节串联的锂电池(8.4V)充电、当插入电池时、充电状态指示灯不亮。 如果没有电池、充电指示灯将亮起。
将输入电源更改为12V 时、充电指示灯将在电池插入时亮起、如果没有电池、充电指示灯将不会亮起。 充电功能正常。

(R6和 C8未焊接)
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.