This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于高电流~200A 的感应电阻器

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245575/sense-resistor-for-high-current-200a

器件型号:BQ40Z80
我只想使用 BQ40Z80来平衡6节电池并对其进行监控、绕过充电和放电保护 FET。 外部充电器将负责充电。 我遇到的问题是对于文档中推荐的测量电阻器来说电流过大。 为降低 OUPOT 上的功率和电压损耗、建议使用不超过0.0001欧姆的电阻器、BQ40Z80是否能够与此类小测量电阻器一起工作? 或者、我能否跳过它并仍然保持平衡能力? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryszard、

    对于我们的监测计上的检测电阻、不建议低于1m Ω、这会将噪声引入 CC、可能会导致监测问题。 如果低于1m Ω、我会将传感电阻器设置得尽可能高、并进行系统验证以确保没有问题、因为我们不能保证 较低传感电阻器值下的性能。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的全面回答。 在这种情况下、我有其他问题吗、或者您是否知道其他 TI 
    制造系统能够在这些指南内正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryszard、

    对于具有如此低电平的检测电阻、始终会存在一些噪声问题。 您可以使用 TI 监测计器件、但可能需要执行其他 测试来验证操作是否正确。 我们有一些可以调整的参数、可帮助缓解与低检测电阻值相关的任何问题、例如 CC 死区、这是我们在电流过低时忽略的电流。

    此致、

    怀亚特·凯勒