This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:如何读取 BQ40Z80的 VSHUTDOWN+和 VSHUTDOWN-

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245698/bq40z80-how-to-read-vshutdown-and-vshutdown--of-bq40z80

器件型号:BQ40Z80

大家好、

客户想知道 BQ40Z80是否管理4串电池、Vshutdown-是否 意味着单个电池的电压低于2.2V 最大值、还是四个电池的总串联电压低于2.2V 最大值?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:

    数据表中的值始终会指定引用的电压。 关断基于堆栈、而不是基于每个电芯。 如果电压小于2V 典型值、则监测计将进入 SHUTDOWN (由硬件强制)您可以通过具有 TRM 中概述的不同标准的固件进入 SHUTDOWN 模式。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    很遗憾、客户还是不了解。  关断电压是否与 PIN Pack 的电压进行比较?  或任何其他引脚的电压? 或多大的电压差?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:

    是的、它参考电量计上的 PACK 引脚。

    此致、

    怀亚特·凯勒