This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:FB 引脚电压超出数据表限制

Guru**** 2521190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245088/lm3478-voltage-of-fb-pin-beyond-the-limit-of-datasheet

器件型号:LM3478

您好、e2e:

我们已经测试了 FB 引脚的电压。 峰值为-0.57V、小于数据表中-0.4V 的限制。 过压 持续了3ms。  

您能帮助判断风险吗?   器件的哪个部件 可能已损坏?  

此外,我们如何修改设计,以避免潜在的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chengdp:

    您是否测量了以 IC GND 引脚为基准的引脚电压? 这很重要、因为 IC 引脚 GND 是该引脚的基准。

    如果 FB 引脚上确实有这样的负电压、我建议在 GND 和 FB 之间添加一个肖特基二极管来限制负电压。

    负电压来自哪里? 在尝试钳制前、最好确保不会创建钳位。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、您好:

    您是否测量了以 IC GND 引脚为基准的引脚电压?

    回复:是,您可以从下图中看到结果、黄色的只是引脚 FB 和 GND 之间的电压。 它在 IC 断电时达到精确度。 请问我们是否有任何风险?

    如果可能、请帮助检查我们的设计。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、chengdp:

    卸下 C6442和 C4057后会出现什么情况? 为什么需要这些组件?

    一般来说、如果超出绝对最大额定值、器件可能会降级或损坏。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brigitte、您好:

    C6442用作前馈电容器、以减少轻负载时的输出电压纹波。 当我们将 C6442降低至1nF 时、看起来如下图所示很正常。 为了得到您的建议,我们是否会删除  C6442和 C4057?  您能  为我们提供一些参考电路吗?  谢谢!

    此致、

    成德普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chengdp:

    如果它在只减少 C6442时仍然有效、并且低负载时的纹波仍在您的要求范围内、我认为您无需进一步更改您的外部电路。 请仅检查不同输入电压下一些负载瞬态的稳定性、以确保较低电容器不会导致任何稳定性问题。

    此致、
    布里吉特