This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:连接同一 PMBus 接口上的多个器件

Guru**** 2638525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24S, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245725/tps546d24s-connecting-several-devices-on-the-same-pmbus-interface

器件型号:TPS546D24S
主题中讨论的其他器件: UCD9090A

尊敬的团队:

Thales 希望使用多个 并联的 TPS546D24S。 并联并不意味着电流共享、因为其理念是生成多个输出电压轨。

多个 TPS546D24S 是否可以 共享同一个 PMBus 接口?它们是否可以单独对其进行编程? 他们希望无需使用 UCD9090A 等外部序列发生器即可生成所有电源时序。

如果可能、  他们可以在同一 PMBus 上连接多少个 TPS546D24S?

提前感谢您的支持

此致、

POL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol:

    该器件具有一个可配置地址、可以通过使用从 ADRSEL 到 AGND 之间的电阻器从32个唯一 PMBus 地址中进行选择。

    只要每个器件都具有唯一的地址、就可以独立控制32个器件。

    如需更多信息、请参阅数据表第7.3.23节。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Joseph、

    感谢您的反馈。 他们还对编程电源序列的可能性感兴趣、该电源序列将由相互耦合的转换器直接控制。

    此致、

    POL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol:

    您要将哪些转换器耦合在一起?

    您是否在讨论将两个转换器串联放置? 比如从12V 降至3.3V…… 然后是3.3V->0.8V?

    您可以对器件的 TON_DELAY 时间进行编程、以便获得顺序启动。

    谢谢。

    约瑟夫