This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25EVM-681:USB 转什么 GPIO2?需要哪个版本的 Fusion GUI?

Guru**** 2517870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25, USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246157/tps544b25evm-681-usb-to-what-gpio2-and-what-version-of-fusion-gui-is-required

器件型号:TPS544B25EVM-681
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO2TPS544B25

您好!

USB 转 GPIO 似乎不再可用、而 USB 转 GPIO2现已可用。
是否可以使用 USB 转 GPIO2评估 TPS544B25而不会出现任何问题?
需要哪个版本的 Fusion GUI?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Eric Wong 说:
    USB-TO-GPIO 似乎不再可用、USB-TO-GPIO2现已可用。

    是的、正确。  2006 USB-TO-GPIO 接口适配器中使用的 USB 接口 IC 于几年前停产、已替换为2022 USB 转 GPIO2接口适配器。  这款新型接口适配器以更高的总线速度、更低的电阻端接能力以及一些改进的特性对2006 USB-TO-GPIO 适配器的功能进行了扩展。

    Eric Wong 说:
    需要什么版本的 Fusion GUI?

    请使用从 ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 下载的 Fusion Digital Power Designer 的最新版本