Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A, TPS546C23, TPS546D24A, TPS546D24S, TPS546A24A
主题中讨论的其他器件: TPS546C23、 TPS546D24S、TPS546B24A、 TPS546A24A、TPS546C23
大家好、
TPS546D24A 和 TPS546C23之间有何差异、
请详细说明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A, TPS546C23, TPS546D24A, TPS546D24S, TPS546A24A
大家好、
TPS546D24A 和 TPS546C23之间有何差异、
请详细说明
这是一个很长的列表。 除了都是由 PMBus 配置和控制的固定频率高电流开关降压稳压器之外、它们是不同的器件。
1) 1)控制机制
TPS546C23使用外部补偿电压模式控制
TPS546D24A 使用内部补偿双环路平均电流模式控制
2) 2)电流处理
TPS546C23的额定应用电流为35A
TPS546D24A 的额定应用电流为40A
3) 3)频率编程
TPS546C23使用连续可编程开关频率
TPS546D24A 使用分立式引脚可选和 PMBus 可编程开关频率
4) 4)输出电压设置
TPS546C23的输出电压由内部基准(VOUT_COMMAND)和外部反馈分压器设置
TPS546D24A 的输出电压由完全内部反馈分压器(VOUT_SCALE_LOOP)和内部基准(VOUT_COMMAND)设置
5)堆叠功能
TPS546C23支持堆叠到两相、第二相位位于 SYNC 下降沿之后
TPS546D24A 支持堆叠到两相、三相或四相、并具有从单频同步进行相移的附加相位。 堆叠相位可以与上升沿或下降沿同步。
在单相模式中、TPS546D24A 支持将相位选择设置为0、60、90,120,180、 240度和270度、可在上升沿和下降沿之间进行选择。
6) 6)引脚编程
TPS546C23支持2个具有3位(8个选项)引脚编程的引脚
TPS546D24A 支持4个具有1位+ 5位+ 8位 Plus (274个选项)引脚编程的引脚
7) PMBus 堆叠
堆叠时、TPS546C23为每个相位使用单独的地址和独立的遥测
TPS546D24A 使用单个地址和通用遥测、包括 READ_VIN、同时通过 PHASE 命令允许独立遥测
8) 8) PMBus 命令支持
TPS546C23比 TPS546D24A 支持的标准 PMBus 命令更少。
其他命令包括:READ_VIN、PHASE、SIMULATE_FAULTS、READ_ALL、STATUS_ALL、 MFR_ID、MFR_MODEL 和 MFR_REVISION 等其他用户数据命令、允许用户将库存控制数据存储到编程的器件中、
9)安全选项
TPS546D24S 是 TPS546D24A 的直接替代产品、支持 MFR_SPECIFIC PMBus 命令密钥和 EXT_WRITE_PROTECT 、可防止恶意使用 PMBus 命令。
10)时钟延展
TPS546C23不使用时钟扩展
TPS546D24A 使用时钟扩展
11) PMBus 时钟频率
TPS546C23支持高达400kHz 的时钟频率、具有4mA 额定 CLK/DAT 下拉电阻
TPS546D24A 支持高达1MHz 的时钟频率、具有20mA 额定 CLK/DAT 下拉电阻。
12) 12)遥感输入阻抗
TPS546C23的差分遥感输入阻抗为30kΩ、- 100kΩ 为
TPS546D24A 的差分遥感输入阻抗为85kΩ- 165kkΩ Ω
它们的具体细节还有其他差异、但这些差异涵盖了大部分差异。
如何升级?
您指的是什么升级? 上述差异包括一系列广泛的"升级"
此外、TPS546D24A 是引脚对引脚兼容系列的一部分、具有较低电流的10A (TPS546A24A)和20A (TPS546B24A)版本、经过优化、可在较轻负载下提高效率。
效率或瞬态比较如何?
TPS546D24A 的40A 功率级可在与 TPS546C23相似的开关频率下或更高的开关频率下提供更高的效率。
对于瞬态性能、TPS546D24A 的平均电流模式控制架构在相同的开关频率下提供与 TPS546C23类似的瞬态功能、具有改进的堆栈电流共享、尤其是在瞬态期间、并且更大输出电容器的容差更容易。 此外、TPS46D24A 完全内部补偿和输出电压设置可提高直流精度、降低噪声敏感性、并且能够在不改变外部组件的情况下调整环路参数。
作为针对20余年前发布器件的主要应用支持、我可以自信地说、TPS546C23和 TPS546D24A 都不应视为"寿命终止"的风险。 虽然 TPS546C23基于比 TPS546D24A 更旧的制造技术、但我不会考虑增加其寿命终止风险、因为我们的 TI 部门设定一项政策、即在之前3年内有任何订单时不停止器件生产。
即使我们产品线中因引脚对引脚兼容替代方案而被移至"不推荐在新设计中采用"(NRND)的器件、在被列为 NRND 后仍可投入生产10年以上。 客户的中压降压开关稳压器产品的寿命不应视为问题。