This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:有关 BQ25628 IC 配置的查询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243321/bq25628-inquiry-regarding-bq25628-ic-configuration

主题中讨论的其他器件:BQ25628TPS631000

尊敬的 TI 团队:

我目前正在开发一个用于与 BQ25628 IC 通信的库、我在其配置方面面临一些挑战。 具体来说、我遇到了 IC 每10秒重新启动一次的问题、这不是所需的行为。

我来提供一些与使用 IC 的应用相关的背景信息。 该电路旨在同时为电池充电和为电子器件供电、同时通过 USB Type-C 连接为电池充电。 BQ25628 IC 的输出电压会导向直流/直流转换器(TPS631000)、为电子元件提供3V 和5V 稳压输出。

根据数据表中的规定、负载连接到"系统负载"。

不过、我观察到、当 USB 断开连接且器件仅由电池供电时、BQ25628 IC 大约每10秒重新启动一次、从而导致 MCU 连续循环重新启动。

我已经尝试使用不同的寄存器设置组合来解决这个问题。 但是,到目前为止,我没有成功地解决这个问题。 因此,请你提供指导和专门知识,以解决这一问题。

如果您能给我提供任何关于如何配置 BQ25628 IC 以防止10秒后自动重启的见解或建议、我将不胜感激。 您的帮助对于帮助我克服这一挑战将是非常宝贵的。

非常感谢您的关注和支持。 我期待很快收到您的回复。

此致、

Jendas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jendas、您好!  

    您观察到的行为在使用数据表中图10-7所示以及第32页第9.3.9节所述的 QON 函数进行系统复位时似乎与预期行为相匹配。  

    您是否有可能将 QON 引脚拉至 GND 或设置 BATFET_CTRL = 11? 这就是 SYS 每隔10秒从电池上断开一次的原因。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett:

    感谢您的答复和对配置的帮助。 做了必要的调整、现在 MCU 不再每10秒重启一次。 非常感谢您为解决该问题提供的指导。

    但是、当断开 USB 时、仍然会遇到一些特殊的问题。 尽管我的 Q4仍导通(REG0x14、Q4_FULLON = 1)以确保断开时没有断电、但器件继续进行重新启动。 我想知道是否有任何方法可以防止这种行为发生。 此外、我想询问是否有触发断开的电池电压下限阈值可调值。 是否有允许我配置此阈值的设置或寄存器?

    此外、为了用于将来的参考或应用、我希望您能说明将电子器件的电源连接到 VSYS 或 PMID 是否更好。 我可能误解了数据表中的注释"到系统..."。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Jendas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jendas、您好!  

    很高兴听到每10秒重新启动的行为已得到解决。 请查看我在下面对您的其他问题的评论。  

    确保 Q4保持开启的 KEY 寄存器为 BATFET_CTRL = 00 (REG0x18 BITS[1]:0)。 Q4_Fullon 的设置对 Q4 BATFET 在 USB 断开时是否保持开启没有任何影响。   

    当 USB 被断开时、BATFET 将缺省为打开、以将电池连接至 SYS 引脚负载。 仅当电流消耗过大(>6A)或电池电压降至 VBAT_UVLO 以下时、电池 FET 才会关闭。 该较低电池电压阈值(VBAT_UVLO)默认为2.2V、但可通过设置 VBAT_UVLO 位= 1 (REG0x19位5)来降低至1.8V。  

    如果您能了解电子设备的电源连接到 VSYS 或 PMID 是否更好,我将不胜感激。 我可能误解了数据表中的注释"到系统..."。

    TI 建议在 SYS 引脚上连接任何额外的负载。 如果您需要其他电子产品的电压轨高于电池电压、可以使用 PMID 作为输出的升压模式运行。 如果您的电子产品不需要高于电池的电压电平(或您有下游电源转换器)、则最好使用 SYS。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:


    感谢您的答复和帮助。 我真的很感激。 感谢您介绍 Q4 BATFET 的功能和更低的电池电压阈值(VBAT_UVLO)。

    QON 引脚似乎仍然存在一些问题。 即使我将其保持为0、在断开 USB 适配器后、即使已连接电池、电源也会重新启动。 我在电池和 BQ25628之间有一个开关。 当我在未连接 USB 的情况下仅用电池为评估板加电并启动 BQ 时、有时我会很难正确地初始化整个评估板。 有时、在一切正常启动之前、需要重新启动。 这种行为是否可能是由于处于某种"禁止"状态而发生的?  我将尝试使用示波器检查这些引脚的行为。 此外、我想指出的是、系统的总电流消耗不大于100 mA。

    Unknown 说:
    TI 建议在 SYS 引脚连接任何附加负载。 如果您需要其他电子产品的电压轨高于电池电压、可以使用 PMID 作为输出的升压模式运行。 如果您的电子产品不需要高于电池的电压电平(或您有下游电源转换器)、则最好使用 SYS。  [/报价]

    我只在我的应用中使用 SYS 引脚。 在其后面、我有两个 TPS631000、一个用于 MCU 的3.3V 电源分支、另一个用于5V 分支。 我没有为 PMID 引脚布线、因此我希望它不应连接任何电容器。

    感谢您提供的信息。

    此致、

    Jendas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jendas、您好!  

    请在下面查看我对您的各种查询的评论。  

    -您不应将 QON 保持在0。 将 QON 保持为低电平将启动重启。 我建议您参考数据表第6页的 QON 引脚说明、以及第32页的系统复位说明、以确保正确理解 QON 的功能。

    -当仅电池运行时、100mA 范围内的电流消耗不应使 BQ25628内的任何内容阻止加电。 电池上电时、将 BAT 引脚连接至 SYS 引脚的 Q4 BATFET 应默认为 ON。  

    -即使不使用 PMID 引脚,也需要电容。 如第64页的典型应用图所示、TI 建议在 PMID 上连接至少10uF 的电容器。  也可以在第7页的"建议运行条件"表中找到各种引脚上的建议电容。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的答复。 很抱歉、我之前的回复中提供的信息不正确。 我想澄清的是、我将 QON 引脚保持在逻辑高电平(1)。 当我将 USB 适配器连接到电池并为其充电时、一切都正常。 电池充电成功、当我断开适配器时、系统继续正常运行。 但是、当我断开电池大约10秒、然后在不使用 USB 适配器的情况下重新连接电池时、系统最初会启动、但在大约1秒后、一切都关闭。 之后、STAT 引脚上的 LED 每10秒短暂闪烁一次、并且此循环重复继续。

    我多次仔细研究了您的建议、但我无法确定问题的根源。 我还附上了一个图像、其中显示了供您参考的寄存器设置。

    感谢您的关注和帮助。

    此致、Jendas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jendas、您好!  

    首先、无需从外部将 QON 引脚拉高。 它在 BQ25628 IC 中有一个内部上拉电阻器。 此外、您提供的寄存器设置中没有任何东西能够突出显示为根本原因。  

    如需进一步研究、请帮助共享一个波形、显示尝试以纯电池模式运行时、在关闭行为之前和期间的 BAT 引脚电压、SYS 引脚电压和 QON 电压。 此外、在观察到的关断前后、请提供一个完整的寄存器读取(每个寄存器的十六进制值)。  

    此致、

    加勒特