This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:PGTH 设置;PG 输出

Guru**** 2794665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245826/tps2597-pgth-setting-pg-output

器件型号:TPS2597

我们希望让 PG (TPS25974L)简单地说明内部开关是断开(可能是由于过流故障)还是闭合(正常工作)。 我们不需要使用此值来监测 Vout 电压是否高于特定阈值、并且我们的应用无法承受电阻分压器的静态负载。

我们是否可以通过一个~1m Ω 电阻器将 PGTH 连接到 VOUT、并使用该电阻器向器件发出输出"有效"的信号? PGTH 下的泄漏电流为1uA、~3.0V 最小 VIN (最大4.5V)、那么 PGTH 下最小泄漏电流约为2V?

此外、如果我们希望将 PG 连接到独立的电源、我不理解数据表中的注释(第8.3.8节、第33页):

'如果 PG 引脚上拉至即使器件未通电也存在的独立电源、则该引脚上可能会出现较小的电压、具体取决于引脚灌电流、灌电流是上拉电源电压和电阻器的函数。 尽可能减小灌电流、以保持该引脚电压足够低、从而不会被这种情况下的相关外部电路检测为逻辑高电平。"

在监控 PG 引脚的器件的输入端、尽可能地减小哪个灌电流? 我们器件(MCU)的输入泄漏电流应低于1uA、上拉至1.8V 电压轨、因此100k 上拉电阻意味着在25974L 的 VIN 关闭时监控输入引脚上的电压为~0.1V? 或者、注释是指3uA PG 引脚泄漏电流? 那么它将为~0.3V、带100k 上拉电阻。 我们可以使用10k 作为 PG 上拉电阻、因为它不会经常被拉低。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    1.关于将 PGTH 拉至 VOUT 的问题是正确的。

    2.注释意味着当器件未上电时,FET 没有驱动 PG 引脚的偏置。 我们有一个电路来确保 PG 在这种情况下仍然保持低电平。 因此、为了确保 PG 足够低、我们应该确保使用高阻抗上拉 PG、从而实现低灌电流。 10k 上拉没问题。  

    此致

    G·库纳尔