This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:复位处理中的 EN 处理

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245540/lp55231-handling-of-en-in-reset-processing

器件型号:LP55231

您好!

我想问您一个有关 LP55231的问题。
(问题1)
向复位寄存器写入0xFF 时、I2C 通信的 ACK 是否返回?
(问题2)
将0xFF 写入复位寄存器后、是否需要等到 CHP_EN 变为 H (位)?
(问题3)
从正常模式切换到复位模式后、如果 EN=H、将不会从 LP55231返回响应。
EN=H 是否有任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    (1)是的、它仍然遵循标准 I2C 格式。

    (2)如果要在复位后启用器件、则需要在复位后将 CHIP_EN 位写入 HIGN、否则器件将保持待机模式。

    (3)不是、无论 EN = H/L 都是如此、在您设置为复位模式之后、器件会将所有寄存器设置为默认值、在您设置 EN = H 和 CHIP_EN = H 之后、器件将重新启动。

    谢谢!

    Br、  

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我之所以向您提问、是因为 LP55231在从正常模式转至复位模式后不会响应。
    所以我在寻找原因。
    我理解答案2、但是否有必要等到 CHIP_EN 设置为 H?
    在回答3中、当将0xFF 写入复位寄存器时、EN 引脚应设置为 H 还是 L?
    哪种方法可以?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "等待 CHIP_EN 设置为高电平"是什么意思? 复位后、CHIP_EN 将设置为默认值低电平、因此必须将 CHIP_EN 写入高电平才能使器件进入正常模式。

    对于 EN 的 H 和 L 都是可以的、因为复位后、CHIP_EN = 0、并且器件和进入正常模式仅 CHIP_EN 和 EN 都 为高电平。

    谢谢!