This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:NC 引脚是否连接到 GND

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005, LM76002, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245902/lm76005-whether-nc-pin-connect-to-gnd-or-not

器件型号:LM76005
主题中讨论的其他器件: LM76002LM76003

高团队成员、

在 LM76005的数据表中、NC 引脚7和23需要悬空、以便最大限度地增加从高电平输入电压到接地之间的距离。

另一方面、在 LM76002和 LM76003中、需要将所有 NC 引脚连接到 GND。

它们为什么不同?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shuhei

    NC 引脚未在内部连接、因此 LM76002/LM76005都可以使这些引脚保持开路或连接到 GND。  就像数据表规定的那样、 将引脚连接 到 PCB 上的接地铜线 可改善器件的散热性能并提高板级可靠性、而将它们悬空可以更大限度地延长相邻引脚之间的距离。  如果将引脚7/23悬空、它还有助于 最大限度地增加 高电压点到接地的距离。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gui-San、

    感谢您的回复。

    我了解了悬空和连接到 GND 之间的区别。

    请允许我提供更多信息。 为什么数据表中对 NC 引脚的描述不同 LM76002/LM76005?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shuhei

    没有具体的原因。 可以通过任一方式进行连接。   对于 LM76005和 LM76002/3、我建议将引脚7和23保持悬空。   但 LM76002/3可以 在2.2MHz 等更高的 FSW 下运行。 因此、如果 FSW 为高电平并且您担心热性能、 将引脚7和23接地可能是改善散热的理想选择。

    谢谢