This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020-Q1:用于 KiCad 的未加密 SPICE 模型

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245561/lmr38020-q1-unencrypted-spice-models-for-kicad

器件型号:LMR38020-Q1

(对于支持票证 CS1859259,他们为我提供了以下继续说明:请在此帖子上询问相关问题并询问未 加密的模型:LM7480-Q1:请求未加密的 PSpice 模型 。)

我需要签署 NDA 并获取未加密的 SPICE 模型、因为我们公司正在使用 KiCad 进行 SPICE 仿真

唯一剩余的器件是  LMR38020-Q1。

您能否帮助我们 查找未加密模型的副本、或者让我们与合适的人员联系以安排 NDA。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyle

      如果您有 NDA 编号、我们可以与您共享未加密模型。 但恐怕我找不到合适的人来安排签署保密协议。 您能  在您所在的地区找到一家 FAE 吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、我不确定与澳大利亚的 TI 接洽以获取代表的最佳方式。 我曾尝试与支持部门聊天、但他们也不知道如何处理。 您是否知道是否有任何页面可以进行销售咨询?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyle

    很抱歉、我没有与澳大利亚的销售部门联系。 我相信你可以找到一个,他可以帮助签署这个。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI、我刚打电话给澳大利亚的销售联系人、他说签署 NDA 的要求是与 TI 的原始采购量5百万美元。 我们现有的芯片采购量没有价值5万美元(我怀疑业内的任何人会这样)。 能否检查 LMR38020-Q1模型是否确实需要保密协议? 我们可以在没有保密协议的情况下获得其他模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyle

    TI.com 上确实发布了一些未加密的模型。 但是、未在 TI.com 上发布的未加密的 PSPICE 模型需要保密协议才能分发。 很抱歉没有提供帮助。