This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:作为比较器启动

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243779/tlv431-start-up-as-comparator

器件型号:TLV431
主题中讨论的其他器件: LMV431

大家好!

用作比较器的 TLV431的启动出现了问题。

在我的应用中、我使用 TLV431BCDBZR 作为比较器、以检测电阻 R176上的电压何时高于2.13V。 当发生这种情况时、Vref 处的电压超过1.24V、因此 U26开始传导阴极电流、Q16从阻断状态变为饱和状态、驱动逻辑电路并将信号 BRIDGE_SHORT 从高逻辑状态转换为低逻辑状态。

 


为模拟其运行、我在 R176上生成振幅为3V 的电压脉冲。 如果脉冲上升时间高于10us、当脉冲较低时、TLV431会提前开始传导阴极电流、一切都正常。

上升时间:10us

上升时间:4us

在我随附的图片中、您可以看到我在不同的脉冲上升时间在电路中测得的电压波形。 浅蓝色曲线表示 TLV431阴极和阳极之间的电压。 红色曲线显示了 TLV431基准引脚与阳极之间的电压。 绿色曲线表示信号 BRIDGE_SHORT 和 GND_P 之间的电压。

我还尝试了使用 LMV431BCM5、如果上升时间高于1us、它也能很好地工作。

上升时间:4us

上升时间:1us

我想使用 TLV431、因为它比 LMV431便宜、所以可以任何方式改进他的行为吗? 否则、您能否向我建议价格与 TLV431类似且开关适当振荡的元件?

谢谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    您遇到的问题可以通过从电路中移除 C174来解决。 该电容器可能会导致一些不必要的延迟或频率响应问题。 遗憾的是、由于 LMV431数据表中没有任何启动特性、因此我无法对此进行评论。

    我还建议您将此电路换成低电平有效监控器。 这将减少组件数量、简化电路并提供额外的灵活性。  TPS3703A7125DSERQ1的阈值电压为1.25V、因此可能是值得的替代方案。

    如果删除 C174不起作用、请告诉我、我将继续研究。

    希望这对您有所帮助、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我会考虑在我的应用中使用主管。

    我已经尝试删除 C174但我没有发现任何差异。

    感谢您的帮助、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davide  

    即使基准引脚上的电压小于1.24V、阴极端子也会有一些泄漏、这可能会导致电路中的问题。 您可以参阅 应用手册中的图2-3、

    您可以选择较低值的上拉电阻器来消除此问题。  

    使用电压监控器是一个好主意。 请注意、它的低输出电压约为0V。 能否说明您的精度要求以及器件将看到的最大电压是多少?  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya:

    减小上拉电阻值解决了我的问题、现在电路即使在较短的上升时间内也能正常工作。

    我可以在 R176上获得的最大电压约为10V、我的精度要求约为2%。

    谢谢!

    大卫