This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62802:调整 EN 引脚以满足交替输入阈值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245897/tps62802-adjusting-the-en-pin-for-alternate-input-thresholds

器件型号:TPS62802

我的 TPS62802从 USB +5VDC 输入生成+3.3VDC 输出。  我希望直流/直流转换器在输入降至低于特定电压(假设~+4V)时立即关断、以避免意外操作。  目前、调节保持在相当低的电压、因此我想在 EN 引脚处进行修改、以实现这一点。  但是、该 IC 在其"智能使能"功能中包含一个有时存在的500k 下拉电阻器。  此外、此 IC 似乎是一种"宽松的 EN 引脚阈值电压"类器件(非精确的 EN 引脚)、因此我不确定电阻分压器是否合适-是否有首选/建议的方法来调整 EN 引脚阈值?  SVS?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我认为电阻分压器在这里不会起作用、因为它具有较宽的使能引脚阈值电压和您想要运行的 VIN 范围。 需要使用 SVS 来检测4V 并关闭 EN。

    此致、

    瓦伦