This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS630701,在客户#39;s 项目中、当该材料再次上电后、瞬时电流会达到1.2A μ A

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245449/tps63070-tps630701-is-used-in-the-customer-s-project-and-when-this-material-is-powered-on-again-the-instantaneous-current-reaches-1-2a

器件型号:TPS63070

迪亚尔斯、

TPS630701用在客户的项目中、当这个材料被再次加电时、瞬时电流达到1.2A、 如果可通过一些修改来将这个值减少,tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   

    您是说启动期间的浪涌电流为1.2A 吗?  您希望减小此电流?

    您是否有一些波形可以帮助我更好地理解您的问题?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    是、

     客户想知道软启动与上电脉冲电流之间的数学关系是什么? 如何通过调整软启动时间来更改上电时的冲击电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数情况下 、我们无法在 TSS 和浪涌电流之间构建数学模型。

    不幸的是、TSS 完全由内部构建、我们无法通过外部组件对其进行更改。

    有关浪涌电流的波形越清晰、就可以帮助同时捕获浪涌电流和开关节点。

    此致

    陶氏