This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610:如何进行 FPWM

Guru**** 2518860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610, TLVM13610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245003/tlvm13610-how-to-fpwm

器件型号:TLVM13610
主题中讨论的其他器件:TPSM63610

尊敬的支持团队:

TLVM13610没有与 TPSM63610类似的 MODE 引脚。
是否有办法可以在轻负载时实现 FPWM?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    我知道这  两个器件之间的区别是  " VOUT 范围"和"有或没有展频"、从引脚表中看、引脚15无法拉高来启用 FPWM、但在绘图页面上有效率数据、

    我来与设备所有者确认此功能是否已禁用。  

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:
    请您回复。

    我认为还存在或没有时钟同步。

    请确认是否存在 FPWM。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,我会在团队内部检查,由于美国假期它可能需要一些时间,我会回来给你,一旦我得到.

    埃莱娜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    TLVM13610设置为仅 PFM。 引脚表说明是正确的。

    FPWM 模式曲线可能已从 TPSM63610数据表复制 、但未针对 TLVM13610进行滤除。

    如果您需要 FPWM、请 使用具有 SYNC/MODE 引脚的 TPSM63610。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:
    感谢您的回答。

    我已经了解 FPWM 是一个拼写错误。
    SLVSH63有许多 FPWM 说明。
    请更正它们。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢你指出,我已经 上升到设备所有者,他将更新 DS 下次再版.

    埃莱娜