This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24031:内部系统开始正常工作时的电压是多少?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24031, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243989/bq24031-how-many-volts-does-the-internal-system-start-to-operate-correctly

器件型号:BQ24031
主题中讨论的其他器件: BQ25180

大家好!

内部系统开始正常工作时的电压是多少?

数据表中的建议工作条件表示4.35V~μ V。  但是、当我尝试它时、如果输入电压高于电池电压、它将开始充电。

例如、如果 USB Charging 设置为500mA、而100mA USB 充电器连接至 USB 输入 且没有交流输入、则它的 USB 电压将更低 (对于电源容量为100 mA 的 USB 适配器、充电电流的500 mA 很大、 导致压降)。 如果电压低于4.35V、BQ24031是否无法正确控制充电并出现危险的充电行为?

我不这么认为;4.35V 是完成充电所需的电压、我认为 BQ24031内部的控制装置在较低的电压下可正常工作。

如果是、请告诉我、 BQ24031的哪些引脚需要多大的电压才能正常工作?  

我以低输入电压为例、如果充电存在危险、则需要检测输入电压、而不能进行充电。 因为如果没有一个简单的警告,我就不能开发一个产品,把这种危险的责任在用户身上。

此致、

小山幸生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukio:

    正确的说法是、4.35V 是正确地将电池充电至稳定电压所需的电压、但它可以在器件退出睡眠模式时开始充电。

    如果电压小于4.35V、则器件可能无法 随着电池电压的增加而正确调节充电。 由于这是线性充电器、它要求 OUT 引脚电压具有足够的余量来为电池充电、使其达到电池稳压电压。 这要求 VIN 高于电池稳压电压并具有余量。 这会导致4.35V 电压用于电池充电和其他操作。 除此之外、您可能会陷入循环、例如 DPPM、甚至是补充模式。  

    您需要定义产品操作中的危险。 输入电压是否崩溃? 不充电吗? 不是电池终端?  

    如果您想了解有关充电器操作的更多信息、我强烈推荐可实现高达1A 充电的 BQ25180。 这是一种 I2C 器件、您将能够监控有关充电器运行的众多条目、从而能够执行输入质量和控制环路等操作。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony San、

    感谢您的答复和 BQ25180的建议。 我希望在主机 CPU 启动之前进行充电。 我无法随时监控 I2C、因此使用 BQ25180无法解决我的问题。

    我在示例中提到的是我面临的问题。 当使用电源容量不足的 USB 适配器时、USB 电压会降至4.35V 以下。

    但它会在比电池电压高大约0.1V 的点进行平衡。 此外、当电池电压由于充电而升高时、USB 电压也会升高。 最后、CV 模式会降低电流、USB 电压变为正常状态并完成充电。

    我的问题是、当电压低于4.35V 时、温度检测和计时器功能是否仍能正常工作、以及 DPPM 是否能正常工作。

    此致、

    小山幸生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukio-San:

    啊、我现在更明白一点了。  

    每当充电器电流由于 DPPM 等调节环路而降低时、它都会以与充电器电流减小相同的量减速。 因此、如果充电电流降低了50%、时钟就会减慢50%。  

    温度功能不应受到影响。  

    如果有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony San、

    感谢您的答复。

    我了解到温度功能不受影响、并且随着充电电流的降低、计时器周期会延长。
    最后、我将再次进行检查。 当充电电压低于4.35V 时、您的回答是否正确、这就是我这个问题的前提?

    此致、

    小山幸生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukio-San:

    如您所述、4.35V 是我们 建议 运行条件的一部分。 在超出这些条件操作时、您可能会看到 DPPM 等行为、这是 VIN 折叠的常见结果。 我提到充电电压可低于4.35V、并提到了充电电压低于4.35V 时器件如何受到影响。我还提到、任何降低充电电流的调节环路都会影响计时器。 这可能是 DPPM 等调节环路、而 DPPM 等环路会因低 VIN 而出现。  温度功能不受影响。  

    如果  电池处于 CV 模式时您仍在4.35V 以下运行、则当器件在 DPPM 模式下运行时您将看不到终端

    要发生任何充电、您的 VIN 需要高于 VBAT 且具有足够的余量、您已经观察到这一点。 这属于器件操作范围。  

    简而言之、  是的、当充电电压低于4.35V 时、我的回答仍然正确。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony San、

    是的、在我的条件下、当充电达到 CV 模式时、VIN 远高于4.35V。 器件有足够的余量来完成充电。

    我很放心、即使在低于4.35V 的电压下、充电保护功能也能正常工作。 我 将仔细设计 不同的计时器周期。

    我的问题就到这里。 感谢您的支持、非常感谢。 我将结束本例、谢谢。

    小山幸生