This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54329E:在建议输入电容时发生违例

Guru**** 2814285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245684/tps54329e-violation-at-input-capacitance-recommendation

器件型号:TPS54329E
主题中讨论的其他器件:TPS54426

大家好、

客户不能将输入电容器保持在>10uF、这是建议的情况。 该值为6uF (有效输入电容)。 该器件是否可接受?

他们对 TPS54426有相同的问题。 请同时回答以下两个问题:

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    建议输入大容量电容器大于10uF。 但如果客户无法满足此类建议、请尽可能保持大容量电容器的价值。

    或高于6uF 的输入电容器是可以接受的。 但我们建议遵循 DS 中的描述。

    BRS

    资旭