This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131开关频率确认

Guru**** 2502145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245542/tps65131-tps65131-switching-frequency-confirm

器件型号:TPS65131

大家好!

我想知道 TPS65131工作时的开关频率、并且想知道可以使用示波器检查哪个节点。

语 越南语 希腊语 挪威语 威尔士语 海地克里奥尔 波斯语 翻译方式 复制以下 URL 返回 在您的网站中嵌入以下代码片段 启用协作功能并自定义小部件:必应网站管理员门户 返回
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chul:

    数据表中列出的 TPS65131-Q1的开关频率随1.15MHz 至1.5MHz 的变化而变化。 您可以使用 INP 和 OUTN 引脚进行检查。

    我想知道您的应用的终端设备是什么吗?

    Br

    帕特里克