This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:每个通道驱动不同的 LED 灯串

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245467/tps92391-driving-different-led-strings-per-each-channel

器件型号:TPS92391

您好!

我知道 TPS92391是一款背光升压 LED 驱动器、但我需要对具有不同 LED 数量的6个不同 LED 灯串进行一些特殊配置。

例如、CH2将有4个串联的 LED、Vf 将为9.6V。

CH1、3、4、6将具有2个串联的 LED、Vf 将仅为4.8V。

通道5 将具有3个串联的 LED、而 Vf 将仅为7.2V。

它们具有不同数字的主要原因是它们具有不同的特殊用途波长。

我想知道是否可以实现宽范围的正向电压差。

如果不可能、那么通道之间的最大正向电压差可能是多少?

它应该小于1还是2V?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toto:

    TPS92391的 V_LEDSHORT 典型值为5.4V、如果任何通道电压超过该阈值、相关通道将被视为 LED 短路、从而停止运行。 因此、由于 CH1、3、4、6和 CH2之间的电压偏差接近该阈值、我担心您的工作条件可能存在此类问题。

    Br

    帕特里克