This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:使用 DAC 实时提供反馈并控制输出电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245499/lm5117-use-dac-to-provide-feedback-and-control-vout-in-real-time

器件型号:LM5117

大家好、我打算使用 DAC 向 LM5117降压 IC 提供实时反馈。 因此、我可以实时控制 Vout。  有人之前成功了吗? LM5117是否支持 DAC 反馈?  

在我的电路中、如果我使用传统的电阻分压器来提供0.8V 反馈、那么输出电压可能非常稳定。  

但是、如果我使用 DAC 调节 Vout、则 Vout 无法稳定。 它永远如此。 请问您有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!  

    可以通过使用第三个反馈电阻器来控制输出电压。 请使用大尺寸电容器、以便将电容器用作电压源。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、感谢您的支持  

    我的 DAC 输出非常饱和、具有大约+/-0.5mV 的波纹  

    2.我想输出电压逻辑是因为 DAC (400kHz I2C)速度不够快、无法控制降压转换器。 FB 引脚的降压响应非常快。  

    3.对于上述电路、在 DAC 输出端、为什么左侧有1个电容器、而中间有3个电阻器? 我是否应该在 DAC 输出端使用 RC 滤波器?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、TI 是否 有特斯拉(上海)的 FAE 和销售团队在 LM5117上为我们提供支持? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!  

    可以使用 RC 滤波器、 但应填充我以粉色绘制的 C 和 R。 您需要一个可将其视为电压源的低阻抗信号。  

    - EL