This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:与 LM5116MH/NOPB 相关的原理图验证和查询

Guru**** 2766035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245735/lm5116-schematics-verification-and-queries-related-to-lm5116mh-nopb

器件型号:LM5116

您好!

我在 WebBench 的帮助下设计了升压转换器。 结果如下: webench.ti.com/.../SDP.cgi

我要求48V 电源提供24V/15A 的最大输出(最小 I/P:35V、最大 I/P:60V)。

请验证随附的原理图。  此外、我还有一些疑问、在将输出从 WebBench 导出到 Altium 时、我发现一些组件不在原理图中、而是在布局中。 您能否解释一下:

1. PCB 上的斜坡引脚有一个 R-Ramp、但原理图中没有。
2.在 UVLO (引脚2)与 VIN 之间连接一个二极管。 是强制的吗?
3. C SYNC 引脚上有一个 C Sync 电容器、而原理图上没有该电容器。
R snub 和 C snub 是什么。 如何在原理图中连接它们。 是强制的吗?
5. SW 引脚和 HB 引脚之间连接的 D3和 NT1是什么?