我根据 Webench 建议进行了设计以生成12V 输出电压。 输入由3节锂离子电池提供。 标称值为10.6V。 输出测量为一个实例8.7、在无负载电路的第二个实例中为9V。 Vref 测量4.89V 并连接到 Vos_fb 以输出12V。 为什么不是12V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我根据 Webench 建议进行了设计以生成12V 输出电压。 输入由3节锂离子电池提供。 标称值为10.6V。 输出测量为一个实例8.7、在无负载电路的第二个实例中为9V。 Vref 测量4.89V 并连接到 Vos_fb 以输出12V。 为什么不是12V?
大家好、Jan、
您能否检查一下您正在使用的芯片是 TPS55165-Q1、而不是 TPS55160或 TPS55162? 三部分的 Vout 配置不同。
我可以看到原理图没有大问题。
但布局与 TI 的建议有很大不同。 对于直流/直流转换器、我们发现50%以上的问题与布局有关。 例如、电源布线(Cin、Cout、电感器到 IC 电源引脚之间的 PCB 布线)应足够宽。
您是否非常确定波形是在空载条件下进行测试的?
电感器为 TDK VLS5045EX-4R7M、36毫欧、Isat 4.4A。
我构建了两个单元。 两者都有相同的问题、因此我非常怀疑更换器件是否会有所帮助、因此我很恭敬地拒绝这样做。
单元1输入电压:12V21。 输出电压:9v91 Vreg:4V89
单元2输入电压:12V21Vout :9V78Vreg: 4V93
我将修改一个 示波器、方法是将布线切换到 VOS_FB 并将引脚接地、然后在 Vreg 上放置一个示波器、以确保其工作正常。 除了直流电平、我应该在该引脚上看到什么?
您好、Zack、
我们对5V 的结果是一致的。 我假设 Vref 节点按预期工作。 有两个并联的电容器用于输出。 C308为100nF、50V、X7R。 C311是22uF、25V、X5R。 我将重新连接12V OUT 并探测 L1和 L2节点。 我的直觉是器件没有从降压转换为升压、但我不确定是为什么。 使用工作台电源而不是电池并查看用9V 驱动电池会发生什么情况是合理的吗?
以下是 来自修订版布局电路板的 L1和 L2波形。
器件1

黄色迹线 L1、蓝色迹线 L2。 显示了与 旧版布局相同的不稳定性。
器件2

黄色迹线 L1、蓝色迹线 L2。 请注意、几分钟后、虽然输出从10.4V 开始、并探测电感器焊盘、发现输出为12.03V、这些波形已经稳定、如图所示。 我一直关注的 是从一个实例到下一个实例没有可重复性、并且明显的最低稳定性裕度。 如前所述、该应用要求在空载时提供有效电平。
如前所述、电感器是 TDK VLS5045EX-4R7M。 4.7uH Isat 4.4A 36毫欧。 旋转它只会使焊盘垂直于 IC 的长轴、从而使布局变得复杂、 两个电路板的输出端已经有两个22uF 电容器并联。 关于电路板2的行为、我只能告诉您的是、输出电压更接近上电时的预期值、并且 L1和 L2波形在探测时是稳定的。 电路板1的布局和组件相同、但无法接近预期输出、 波形也无法稳定。
大家好、Jan、
旋转电感器后、电感器高侧或低侧的电感器内部绕组会发生变化、并且高频开关节点的面积可能会增加、从而可能引入更多的干扰。 但我不确定这是否会损坏器件。 我更倾向于认为糟糕的布局会造成损坏。 如上所述、 布局与 TI 的建议有很大不同。 对于直流/直流转换器、我们发现50%以上的问题与布局有关。 例如、电源布线(Cin、Cout、电感器到 IC 电源引脚之间的 PCB 布线)应足够宽。
为了澄清这一点、电感器的旋转不会对 TPS55165造成损坏。 在加热过程中、该区域相对于 PCB 焊盘图案上移。 我没有注意到,直到神奇的烟雾逃脱。 当我重新制作布局时、我将过孔加倍、以将引脚1连接到接地平面、然后我调整输入和输出电容器的方向、从而最大限度地缩短到引脚1的距离、并根据 TI 应用信息最大限度地减小输入和输出环路面积。 此时、我不知道可以采取什么措施来使这个电路足够稳定和可靠来提供产品。
一月、
现在、我已经考虑了该问题并仔细查看了您的布局设计、降压转换器设计中存在同样的问题。 您在布局中看到 VOUT_SENSE 引脚连接、不应直接连接到 VOUT 引脚、必须在连接所有输出电容器之后进行连接。 正如我在下图中所示。 我知道这是同一个节点、通常无论您在该节点上的何处连接迹线、但在本例中、VOUT_SENSE 将作为反馈来控制输出电压、因此它必须来自电容器。 尝试一下、我相信它会100%正常工作。

如果您想在更改布局和订购 PCB 之前试用 PCB、这会很麻烦、可能需要一周或更长时间。 向上提起引脚16、直到它从封装上断开、然后将一根跳线从该引脚焊接到最后一个输出电容器 C316。 这会需要一些焊接体操,但它将是有趣的。 如果需要的话、可以参考这个教程、 https://www.sparkfun.com/tutorials/99、 他们讲解得很好。
谢谢!
可汗
您好、Khan:
我能够在不将引脚17中断到输出的情况下切断引脚16和17之间的连接。 我在 引脚16与 C316的输出电容器之间添加了一根导线。 这是一块使用10.3V 输出供电的电路板。 修改后、它为高达12.03V 的电压供电。 就在标记上。 我想你的建议已经解决了这个问题。 我会让模块到第二个板来确认,然后做一个最小的更改布局,以匹配 klodge。
谢谢你。