This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:CP2102N-A02-GQFN28或其他带 USB (USB-UART 桥)并联到充电器 D+和 D-线路的 MCU

Guru**** 2529370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245683/bq25895m-cp2102n-a02-gqfn28-or-other-mcus-with-usb-usb-uart-bridge-in-parallel-to-charger-d-and-d--lines

器件型号:BQ25895M

您好!

我有一个项目、需要使用 USB-UART 桥接器(CP2102N-A02-GQFN28)通过 USB 对 MCU 进行编程以及与 MCU 进行通信。 在第二个项目中、我使用 集成了 USB 功能的 MCU (ESP32-S3)。 在这两种情况下 、我都需要 BQ25895M、但我非常确信这两个器件的 USB 数据线不能轻松聚合。 能不能请别人解释怎么做:-)  

来自德国的最棒的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 当插入 VBUS 时、D+/D-线路用于 USB 输入类型检测。 在充电器输入检测过程中、主机必须能够高阻抗 D+/D-、以便可以由充电器驱动 D+/D-。 根据是否启用了 HVDCP 检测、最大输入检测时间约为2秒。  

    VBUS 出现后、充电器会将 D+/D-引脚恢复为高阻态、并且路线可用于其他用途。  

    此致、

    加勒特