This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:双端口 USB C 电力输送-电源直通

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DK, TPS65988, TPS65988DJEVM, TPS65988DJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243030/tps65988dk-two-port-usb-c-power-delivery---power-pass-through

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件: TPS65988TPS65988DJEVMTPS65988DJ

我正在设计一个集线站/集线器、其中一个 USB Type C 端口将100W 电力输送(PD)设置为接收端口、另一个 Type C 端口将 PD 设置为源端口、并且还需要 USB 2.0上行端口数据功能。  从本质上讲、我需要能够通过 USB 2.0供电。  

看起来 TPS65988DK 将能够完成整个电力输送、我可以添加一个额外的 USB2集线器控制器(TUSB2046IBVF)来实现 USB 2.0集线器控制。  看起来该软件可以在 TI 的配置工具中预配置并加载到 EEPROM 中。  明白 TPS65988DK 不需要外部主机控制器(即微处理器)后、我是否正确?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65988DK 不支持电源直通、但您可以使用 GPIO 事件来实现类似的结果。

    TPS65988DK 不处理 USB2.0数据、因此端口的 D+/D-线路将直接连接到集线器。

    如果 TPS65988DK 本机支持的功能足以满足您的应用需求、并且您不需要动态更改设置、则无需外部主机控制器。

    如需更多信息、我建议查看器件数据表和技术参考手册。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有支持直通的 IC?  或者它几乎总是需要一个小型微处理器来支持它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有支持直通的 IC。

    但是、您可以设置一个 GPIO、当在灌电流端口上建立协议时该 GPIO 变为高电平、并将该 GPIO 馈送到另一个 GPIO、后者将加载拉电流端口的配置以模拟直通函数。

    有关更多信息、您可以参阅 TPS65988 TRM GPIO 事件。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢 Tommy。  这似乎在不使用微处理器的情况下就能很好地满足我的需求。   
    还有一个问题。   
    我还要看一下 TPS65988与 TPS65988DJ 与 TPS65988DK。 我想使用评估板开始配置器件、以执行我需要的操作、但 TPS65988DJEVM 是目前唯一可用的器件。  TPS65988DJEVM 很适合我、对吧?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您 仅使用 USB2.0速度、因此 DJEVM 在此处应该可以正常工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢!