This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:在 BCAST 主模式下广播时的通信问题

Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245613/bq28z610-r1-communication-issue-while-advertising-in-bcast-master-mode

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、BQ28Z610

大家好、

启用 BCAST 后、与 MCU 的通信现在发现失败、SCL 无法拉取、如手册中所述:

如果他们希望使用 BCAST 功能、则应注意什么以避免 MCU 侧的通信故障? 对 bq40z50r2和 bq40z80使用 BCAST 是否有同样的问题?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    主机必须支持"仲裁"。 它必须检查总线的状态、以确定是否另一个器件将其保持在低电平。 在 BCAST 期间、bq28z610将在总线上发送数据并将时钟保持为低电平。 如果主机检测到它、则主机应停止并在随机等待后重试