This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:如何在寄存器或硬件上设置停止充电。

Guru**** 2536450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245567/bq25790-how-to-set-stop-charging-in-registers-or-on-hardware

器件型号:BQ25790

大家好、

在 BQ25790寄存器中将(TWARN THO0)(TCOLD -TCOOL)设置为停止充电。 在硬件方面、Ts 的上拉电阻器 RT1 = 5.3K、Ts 的下拉电阻器 RT2 = 31.1K、RTC 使用10k。 RT (60°)= 3.02K、RT (0°C)= 27.28K。 在无需设置寄存器的情况下、充电可在温度为-60°C 之外停止。 但是、为什么在设置寄存器后、它无法在10个-45°C 之外停止充电? 寄存器设置如下:  

客户想知道是否需要设置或修改任何内容? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我们在 EVM 上进行了测试、它似乎可以工作。