This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:电池充电器始终出现故障"电源不良检测"

Guru**** 2531300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242986/bq25611d-battery-charger-always-failing-poor-source-detection

器件型号:BQ25611D

我们正在开发一种利用 BQ25611D 芯片的设备、通过将 USB 作为充电源来为锂离子电池充电。 到目前为止、BQ25611D 运行良好、当与 USB 电力输送相结合时、我们可真正加快充电速度。

最近、其中一个器件掉电、从那以后、我们无法为器件充电。 通过查看状态寄存器可以发现、即使 VBUS 引脚上有恒定的5V 电压(我进行了几分钟的测量以确保电压不会骤降)、器件似乎也绝不会通过"电源检测不良"。

以下是在我们尝试开始充电后立即得到的寄存器值、但未成功:

[BQ25611D] REG 00:44
[BQ25611D] REG 01:1A
[BQ25611D] REG 02:82
[BQ25611D] REG 03:01
[BQ25611D] REG 04:47
[BQ25611D] REG 05:8e
[BQ25611D] REG 06:E6
[BQ25611D] REG 07:48
[BQ25611D] REG 08:00
[BQ25611D] REG 09:00
[BQ25611D] REG 0A:00
[BQ25611D] REG 0b:54
[BQ25611D] REG 0c:75

这些器件构建有铝制机箱、可在 PCB 正上方支持电池、供您参考。 此器件投放到目的地时、此机箱未设置到位、因此当器件接触到地面时、机箱可能与 PCB 接触并在某个位置造成短路。 电路板上的另一个芯片似乎有凹痕、使用的 SD 卡最终完全无法使用。  

现在看起来跌倒是罪魁祸首、但我想深入了解我们是否可以采取其他措施来找到此问题的根本原因/补救。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 寄存器读取确认 BQ25611D 未检测到 VBUS 上的输入为有效输入源、因此不会开始充电。 如果您想确认器件没有通过不良电源、我建议查看 REGN LDO 是否上电、因为这是上电序列的第一步。  

    为了确认跌落的特定 IC 是否已损坏、我建议执行 A-B-A 交换测试、将"坏的"PCB 交换到已知良好的 IC 上、并将已知良好的 IC 交换到跌落的坏电路板上。 此 A-B-A 交换将有助于确认 IC 和/或电路板是否损坏。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的回复、也感谢您的延迟回复。 我观察了 REGN 引脚上的电压、该电压在~1.66V 下测得。数据表 显示 Vregn 应在4.58-4.8V 范围内、 但我只想确保没有缺失任何内容、REGN 引脚上的电压为 LDO 输出 Vregn。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    您的理解是正确的。 在 VBUS = 5V 连接的情况下、REGN 引脚电压预计在4.58V 至4.8V 范围内。 您的1.66V 测量值似乎可以确认器件已损坏。  

    此致、

    加勒特