This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:继续

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242785/bq77915-continuation

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ77905

嘿、Luis、我 对上次设计审查有一个问题

您可能还必须并联使用多个外部平衡电阻器、以处理较高的电流。 在20欧姆(忽略 MOSFET 电阻)时,电流外部平衡电阻器应能够处理3.6V * 0.18A = 2W 的功率。 因此、这是另一个需要考虑的因素。

关于本声明、如果使用20欧姆电阻器、则外部平衡电流为3.6V / 20欧姆= 180 mA、耗散的功率应为0.18a*3.6V = 648mW。 我在这里没有什么东西? 为什么会是2 W?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    您是对的! 很抱歉这里的混乱。 我 在计算器中输入的值一定不正确。  

    给您带来不便、我们深表歉意!  其功率耗散绝对为648mW。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Luis、

    感谢您的澄清

    根据您的建议、我查阅了"bq77905使用多个 FET"和"具有 bq769x2电池监控器的电池平衡"参考文档

    您能否看一下新原理图并进行审阅?

    New_Schematic

    我对 CHG 和 DSG 引脚路径有疑问-它们是否足以用于更高电流的设计

    如果有任何建议的更改、请告知我

    谢谢。此

    致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    路易斯今天不在办公室,但他应该在星期三回来。 然后,他将进行审查。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    欣赏更新

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    就像前面有关原理图的 E2E 主题一样、我注意到外部电池平衡电路完成不正确。 我记得我之前在原理图中已经修复过、但在该原理图上似乎又回到了错误的位置。 请参阅上一个 E2E 主题、了解有关该主题的注释和正确实现的图像。  

    此外、我建议将 R15更改为10M Ω、将 R14更改为3M Ω。 这将最大限度地减少器件上的电流消耗。  

    电流能力取决于 FET 以及您预期的热耗散。 一些 FET 额定可在直流电下处理数百安培的电流、但热耗散可能过大、因此在这种情况下、您可能需要并联更多 FET 来分配电流并将产生的热量分配给 FET。 有多个 FET 应用手册讨论了不同电流脉冲下的 FET 行为/允许的电流。

    您会告诉我们、电机控制器

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Luis、

    我看到我的平衡 MOSFET 错误、我已相应地更改了源极和漏极

    我已按照您的建议更改了 R14和 R15、

    我对原理图进行了一些更改、是否正确执行了更改?

    1.使用1K 电阻器和开关将 PRES 连接到 PACK+可启用休眠模式

    2.通过使用750K 电阻器将 OCDP 连接至 GND 更改了 OCD1和 OCD2延迟时间

    3.平衡电阻器已替换为4节点15欧姆并联电阻器以形成 3.75欧姆电阻器-以便实现1A 无源平衡

    4.计算出平衡 MOSFET 的 Vgs 为1.72V。 因此、我选择了 Vgs (th)为0.4V 至1V、Rdson 在1.8V 下定义为28m Ω 的 MOSFET

    5.是否应该增加 R6,R8,R10,R12的值?

    感谢您的帮助  

    此致

    原理图 V2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    抱歉、我在为电阻器命名时犯了一个错误、意思是将 R22更改为10M Ω、将 R23更改为3.3M Ω。 您可以将 R14和 R15保持原样。

     您的观点:

    1.使用1K 电阻器和开关将 PRES 连接到 PACK+可启用休眠模式
    这应该没有问题。 请记住、当开关连接到 PACK+时、器件将处于正常模式;当开关关断(PRES 悬空)时、器件将处于休眠模式。

    2.通过使用750K 电阻将 OCDP 连接至 GND 更改了 OCD1和 OCD2延迟时间。
    听起来不错! OCD1在此延迟为1.42秒、OCD2为0.7秒。

    3.平衡电阻器已替换为4节点15欧姆并联电阻器以形成 3.75欧姆电阻器-以便实现1A 无源平衡
    是否实际上需要1A 的平衡电流? 大多数应用不需要这样的高平衡电流。 在四个15 Ω 电阻器上具有1A 的平衡电流时、每个电阻器上的功率耗散约为(0.25A)^2 *(15 Ω)=~0.94W。 因此、理想情况下、您的电阻器的额定值应该高于此值。

    4.计算出平衡 MOSFET 的 Vgs 为1.72V。 因此、我选择了 Vgs (th)为0.4V 至1V 且 Rdson 在1.8V 时定义为28m Ω 的 MOSFET。
    您的 FET 额定能否处理1A 的电流和1V 的导通电压?  

    5.是否应该增加 R6,R8,R10,R12的值?
    如果您愿意、可以进行更改、但没有必要。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Luis、

    我将根据您的建议进行所有更改、

    是否实际上需要1A 的平衡电流?  

    客户要求1A 平衡电流、由于电池组的标称容量为360Ah、因此1A 平衡似乎合理

    您的 FET 额定能否处理1A 的电流和1V 的导通电压?  

    FET 的额定拉电流为20A、二极管正向电压为1.2V (我希望1.2V 不会是问题)

    在四个15 Ω 电阻器上具有1A 的平衡电流时、每个电阻器上的功率耗散约为(0.25A)^2 *(15 Ω)=~0.94W。 因此、理想情况下、您的电阻器的额定值应该高于此值。

    将会将这一情况考虑在内、

    谢谢、此致