This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们正在寻找一款开关模式电池充电芯片、您能帮我们选芯片吗?

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245504/we-are-looking-for-a-switch-mode-battery-charging-chip-can-you-helping-us-for-chips-choosing

主题中讨论的其他器件:BQ25628

1、电池电压:4.1V;

220mA 45;

3、输出电流: 0.1mA -100mA

4、电池化学:锂离子;

5、电池充电电流:100mA;

   充电效率对于我们的设计来说非常重要,充电芯片被用在无线电源传输系统中,用作接收器和电池充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为3.5-13V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否在寻找电池充电器 IC 和无线电源接收器 IC? 如果是、无线接收器所需的功率级别是多少?

    对于充电器、您可以查看 BQ25628、这是一种 I2C 控制型开关充电器。 此器件可支持3.9V-18V 的输入电压和0.04A-2A 的充电电流、具有40mA 阶跃。

    此致、

    克洛埃