This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:TPS54061可用的最小反馈电阻值

Guru**** 2507925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245718/tps54061-tps54061-available-min-feedback-resistor-value

器件型号:TPS54061

高度支持  

客户希望了解最小反馈电阻器值、电流使用情况上限 31.6k Ω、底部为10khom 希望更改为上限3.16k Ω、下为1k Ω  

后面有什么副作用?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的红色:

    这不会影响器件性能、但会稍微提高电流消耗(对于3.3V 输出电压、几乎是一毫安)、因此轻负载时的效率(和静态电流)会受到一些影响。 反馈电阻没有最小值、但过低没有优势、并且会消耗电流。