您好!
我想将 TPS38700与尽可能多的定序输出一起使用、但数据表非常令人困惑。
表10.2中提到了所有12个模块、但上表10.1指出了使用 NEM_PD 的序列发生器。 另外、图5.1是指11通道序列发生器、而不是12通道序列发生器。
这是否意味着 EN10输出不可用(始终用作 NEM_PD)以及其他11个通道可用?
在显示 EN_ALT_F 寄存器位的表8-14中、这些位是只读的并从 NVM 加载。 当没有什么东西可以说什么值存储在 NVM 中时、这没有什么帮助!
对于当前唯一可用的器件(TPS38700C04NRGER)、您能否确认寄存器0x20 (EN_ALT_F)中的 NVM 只读值、并确认 EN9、EN10、EN11和 EN12上提供了哪些函数?
谢谢。
戈登。