This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:单节锂离子电池充电和放电解决方案

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245519/bq24295-single-cell-li-ion-battery-charging-and-discharging-solution

器件型号:BQ24295

大家好、

客户希望使用 BQ24295设计一款单节锂离子电池、用于在无需电流的可调放电电压(5V-20V)下充电和放电。 主芯片 stm32f103c8t6通过 I2C 与之通信、从而实现电源和报警功能的实时显示。 我是否可以知道有一些 原理图可供参考?  

谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    我不确定您所说的"可调节放电压"是什么意思、您能帮助重述所请求的规格吗? 电池放电时、您是指 VBUS 上的允许输入电压还是输出电压?  

    BQ24295是一款单节电池充电器。 当电池放电时、最大电压将是电池的电压(4.2V 范围内)。 此器件能够运行在升压模式中、但是最大输出电压为5.5V。 允许的最大 VBUS 电压为6.2V、如数据表第1页所列。  

    我是否知道有一些 原理图可供参考?

    BQ24295EVM 设计原理图可在 TI.com 上的 EVM 用户指南中找到、并在此处链接 bq24295EVM-549 (PWR549)用户指南(修订版 B)(TI.com)。 

    此致、

    加勒特