This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1-Q1:SPICE 组件

Guru**** 2516480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234388/tpsf12c1-q1-spice-component

器件型号:TPSF12C1-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSF12C1

我想知道网站中提供的 SPICE 文件是否可用于 LTSpice 等平台。 我需要为 系统设计模拟电路。 很遗憾、目前我只能使用 LTSpice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakul:

    我建议安装 PSPICE for TI、因为我们实际上并不支持 LTspice。 注意我们还有用于 SIMPLIS 的模型、您也可以使用 Excel 快速启动计算器。 请参见产品文件夹、获取需要时下载这些文档的链接。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Timothy

    我将尝试获取 PSPICE。 我使用过 quickstrat 计算器。 我已经对设计进行了更改、但我想通过一些仿真来查看时域波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nakul。 PSpice 非常适合查看时域波形。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy 你好

    您刚才提到仿真的 SIMPLIS。 但使用 SIMPLIS、我在仿真时会收到错误。 如何获得 TPSF12C1的未加密模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakul:

    如果需要、我可以查看您的 SIMPLIS 和/或 Excel 模型文件。 我怀疑我们是否能够共享 PSPICE 的未加密版本、因为我们不支持 LTSPICE。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim、

    我能够使用 PSPICE 进行仿真。

    我想知道 AEF 环路增益是如何计算的。 通过在设计表中进行一些更改、我获得了特定的环路增益曲线。 我想在 PSPICE 中进行相同的仿真并进行验证。 应如何进行交流分析?

    此致

    纳库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakul:

    我们即将完成 PSPICE 中的 AC 模型。 该手册应在下周早些时候提供。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim、

    等待它到达。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nakul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    Excel 工具说是在1k 到2k 范围内使用 Rg。 如果我使用10k 作为增益会发生什么情况? 选择增益设置时需要遵循什么标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakul,

    请参阅随附的 PSPICE AC 模型。

    我们通常建议保持增益网络设置不变。 将 Rg 增大到10k 会降低增益、从而导致衰减性能。

    此致、

    时间

    e2e.ti.com/.../TPSF12C3_2D00_Q1-3_2D00_phase-4_2D00_wire-PSPICE-AC-model.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的模型。

    您能告诉我增益环路从哪些点测量吗?

    此外、该模型还具有 STAB 引脚。 此引脚与什么对应?

    如果必须使用波特分析仪和工作台上的硬件来测量环路增益、应该在哪里连接波特分析仪的端子? 我将尝试使用 TI 使用硬件提供的配置实现相同的特性、然后使用我们的滤波器设计来 实现合适的特性。

    此致

    纳库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakul:

    无法测量环路增益、因为 IC 中无法访问功率放大器的反相输入(对应于 PSPICE 模型中的 STAB 引脚)。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的问题、Nakul。