This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:室温后低温放电、SOC 恢复问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245090/bq28z610-low-temperature-discharge-soc-recovery-issue-after-room-temperature

器件型号:BQ28Z610

团队问候,

在 -10 ℃、我们将电池放电至 SOC=0%、在电池温度恢复到室温后、我们希望 SOC 能够恢复(回弹)。
我们关闭了 SOC_HOLD锁定0、 打开了 Relax_Jump_、SOC 尚未恢复。 附件为 GG.CSV。 您能帮我查看一下吗? 谢谢你。

e2e.ti.com/.../1145.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elias:

     如果 电压升高并且在进行 OCV 测量后、RSOC 将发生变化。 您是否看到电池电压增加了? 是否获取了有效的 OCV 读数?  为电池充电时、RSOC 是否会发生变化?

    请共享您的日志文件。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose  

    是的、我可以看到电池电压会升高、并且 SOC 可以在充电期间正常上升。


    随附的日志供您参考。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../6.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elias:

     再次查看配置文件、我有几个问题:

    1-端子电压(3450mV)不符合以下条件(见下文)。 这可能会导致监测问题。 我将一个设置为3450mV、另一个设置为3550mV。

    FD 设置电压阈值 3000 mV
    FD 清除电压阈值 3100 mV

    设计电压设置为3800mV、但电池电压充电至4319mV。 设计电压是多少?

    锥形电流可能太高。 有关推荐的收尾电流、请参阅下面的。



    4 -您是否获得了匹配的 Chemistry 电池并且完成了学习循环? 我建议遵循这个 入门指南学习周期中的所有内容。 第 3节"与学习周期完成相关的数据闪存配置设置"中介绍了主要的监测参数

    此致、
    何塞·库索