This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:PSE 控制器的替代器件

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243576/tps23861-alternative-part-for-pse-controller

器件型号:TPS23861

您好!

我们 的产品使用模拟设备 IC (LTC4279IUFD#TRPBF) 802.3at PSE 控制器。 我们需要对相同的进行替换。

我们发现了备用器件 TPS23861、但我们面临产品的库存和生命周期问题。 您能为我们提供相同的建议吗?

此外、我们希望有更多更好的方案来替代 LTC4279 IC。

我们需要的基本规范:

     1)支持高达30W 的功率

     2)完全自主运行、无/带微控制器

     3)符合 IEEE 802.3at 1类和2类标准

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢。

克鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kruti:

    感谢您与我们联系。 根据所介绍的要求、我认为 TPS23861是一个不错的选择。 TPS23882B1也是一个选项、但 IC 的规格可能比您需要的更高。 它的功率高达30W、类似于 TPS23861、但也符合 IEEE802.3bt 3类标准。 我会查看 TPS23861 IC 何时开始重新供货、并在7月5日回到办公室后向您更新产品规格。 此 IC 是否需要能够在自主操作和主机定向操作之间来回切换、或者是否只选择一种模式? 您需要多少个芯片?

    此致、
    纳特·因克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的及时回复。

    我们需要1100 Qnty。

    现在、我们 只需要自主操作模式、但如果两者都兼容、对我们很有利。

    谢谢。

    克鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kruti:  

    Nate 目前不在办公室、将于7月5日回来、感谢您的耐心!  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kruti:

    我将脱机并联系您的销售代表以尝试帮助您下订单。 感谢您的耐心。

    此致、

    N·穆扎法尔